This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320-Q1:TPS65320-Q1的 FB2电阻器

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320D-Q1, TPS65320-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801250/tps65320-q1-fb2-resistor-for-tps65320-q1

器件型号:TPS65320-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65320D-Q1

大家好、

您能否帮助检查 FB2电阻分压器是否可以使用680K 和133K? 因为客户希望降低 IQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 建议选择两个 LDO 反馈电阻器、使之的总和介于20千欧和200千欧之间。 可以使用更大的反馈电阻器、但请记住、随着反馈引脚电流的幅度与流经反馈电阻器的电流相当、输出电压精度可能会降低。

    我还想指出、不建议在新设计中采用 TPS65320-Q1 (NRND)。 如果这是适合您的应用的新设计、请考虑改用 TPS65320D-Q1。

    谢谢、

    Gerard