请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65320-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS65320D-Q1、
大家好、
您能否帮助检查 FB2电阻分压器是否可以使用680K 和133K? 因为客户希望降低 IQ。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否帮助检查 FB2电阻分压器是否可以使用680K 和133K? 因为客户希望降低 IQ。