请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 大家好、
客户反馈 BQ24780S 无法为电池充电。 他们发现他们的 AFET 损坏了。
它们看到了 ACOK 和 REGN 输出6V。 它无法为电池和涡轮增压器充电。
问题:
1.当 ACFET 短路时、BQ24780S 应如何工作?
BQ24780S 能够为电池充电的条件是什么?
谢谢
请求
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.