This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:当 ACFET 短路时、BQ24780S 应如何工作?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801532/bq24780s-what-should-bq24780s-work-when-acfet-short

器件型号:BQ24780S

大家好、

客户反馈 BQ24780S 无法为电池充电。 他们发现他们的 AFET 损坏了。

它们看到了 ACOK 和 REGN 输出6V。 它无法为电池和涡轮增压器充电。

问题:  

 1.当 ACFET 短路时、BQ24780S 应如何工作?

BQ24780S 能够为电池充电的条件是什么?

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaq、

    1) 1)请查看此相关主题、该主题描述了 ACFET 和 RBFET 短路时将丢失的保护特性:
    e2e.ti.com/.../663212

    2) 2)数据表的第7.3.3节提供了启动充电必须有效的条件列表以及停止充电的条件列表。

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angelo、

    当 ACFET 短路时、ACFET 驱动器无法拉低?

    谢谢
    请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    您在原始帖子中提到、ACOK 在6V 时为高电平。如果 ACOK 为高电平、则 ACDRV 将比 CMSRC 高6V、而不是拉低。

    在 ACFET 短接的情况下、由于 ACDRV 将无法关闭 ACFET、因此您将无法获得输入过压保护。

    此致、

    Angelo