This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757EVM:二极管规格

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23757, TPS23758, TIDA-00617, TPS23757EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800466/tps23757evm-diode-spec

器件型号:TPS23757EVM
主题中讨论的其他器件:TPS23757TPS23758TIDA-00617

您好、E2E、

我们使用 TPS23757 EVM 进行设计。

您能否告诉我 二极管的主要规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    请注意、来自 gate2引脚的方波会电容耦合到数据变压器、然后再耦合到 FET 的栅极。 U5将钳制负脉冲以接近次级接地。 二极管的额定电压至少应为偏置绕组电压的2倍和200-300mA。 它的正向电压也应相当低。 如果您在寻找替代器件、我们在过去的设计中也使用了 BAV99。

    不过、对于5V 输出、我建议查看 TPS23758、这是一种 PSR 同步解决方案。 它将减少您的 BOM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回复。

    我们的客户设计遵循 TPS23757 EVM。 它们使用 BAT54S 来替代 BAV99
    (BAT54S 数据表: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds11005.pdf)

    在切换到 BAT54S 后、他们让客户重新运行、发现 Q2 MOS 和 U5二极管过热、可能会导致 VOUT 异常。

    我的问题是:

    BAT54S 能否替代 BAV99?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    我们在过去的设计中使用了 BAT54、但栅极驱动设计略有不同。 请参阅 TIDA-00617。 我们有一个额外的串联元件。 如果想要使用 BAT54、我建议将您的电路板修改为与此设计类似。 否则、我建议采用与 EVM 完全相同的设计。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回复。

    您能告诉我们哪个参数是关键点吗?
    我们发现 GAT2 波形完全异常。 (请参阅下图)

    我们的客户想要了解它! 谢谢!

    波表: 具有 BAT54的 IC (TPS23757 GAT2)的 PIN7

    波形:具有 BAV99的 IC (TPS23757 GAT2)的引脚7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julien、

    请注意 TIDA-00617 (使用 BAT54)与 TPS23757EVM (使用 BAV99)栅极驱动拓扑的区别。 TIDA-00617有一个串联元件来降低二极管上的电压。 我复制了相同的方法;否则、我建议坚持使用 BAV99、因为它需要额定电压更高的二极管。