This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:25145

Guru**** 2506885 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801482/lm25119-25145

器件型号:LM25145

你(们)好

我将此控制器用于我的设计、但我对20A 的电流限制感到困惑。 您是如何定义此电流限制的?

我正在设计具有30A 负载电流的转换器。 输出电流是否与 MOSFET 和电感器无关?  

我可以在设计中使用此控制器吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、

    是的、您可以将该器件用于30A 设计。
    根据输入电压/输出电压的不同、30A 电流可能需要两相。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢你的答复。
    我有12V 的输入和5.2V 的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、

    我建议对30A 设计使用两相、以实现更高的效率和热性能。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱
    请帮我解决这个问题。如何使用 LM25145实现这一目的? 我很难选择它。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、

    我不是 LM25145的家庭。
    您能否使用 LM25145作为器件型号提交新帖子、其他 TI 员工将为您提供支持。

    谢谢