This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40007:TPS40007能否支持3.8V 输入2.8V/18.8A 输出?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801254/tps40007-can-tps40007-support-3-8v-input-2-8v-18-8a-output

器件型号:TPS40007

你(们)好

我的客户有一个输入为3.8V、输出为2.8V/18.8A 的应用。

TPS40007是一款出色的设计、在 EVM 中、输出电流仅为10A。

因此、客户想知道 TPS40007是否支持 3.8V 输入和2.8V/18.8A 输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    从技术上讲、这似乎是可以的。 我建议选择具有极低栅极电容和阈值以及米勒电压的 FET、以实现这一目标。

    栅极驱动为3欧姆、因此需要低阈值/米勒平坦 FET。 米勒电压约为1.5V 的 FET 将是理想之选。

    此致、

    Mathew