This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161:电池故障:什么会导致状态/控制寄存器中的电池故障?

Guru**** 2575435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161, BQ24195L, TPS2121, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800992/bq24161-battery-fault-what-does-lead-to-a-battery-fault-in-the-status-control-register

器件型号:BQ24161
主题中讨论的其他器件: BQ24195LTPS2121BQ24133

您好!

我的客户在自行开发的测试设置中将 BQ24161与 Sanyo 的标准锂离子电池(www.akkuteile.de/.../)搭配使用。

在充电期间、有时会发生状态/控制寄存器中的"电池故障"。 我们在文档中找不到描述如何触发此故障的任何内容?  可以在这里提供帮助吗?

该故障应处理多严重?

您建议 采用哪种方法来处理此故障? 如果您重置器件并且在时间范围 x 内不会返回、您可以忽略它吗?

非常感谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    电池故障是电池过压保护(OVP)或电池不存在(但仅当未首先发生电池温度故障时)。 由于默认 VBATREG=3.6V、如果在 BATREG 寄存器写入4.2V 之前连接了电压高于该电压的电池、充电器将报告电池 OVP。 我怀疑这是发生的情况。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。 但不幸的是,这似乎不是造成这一问题的原因。

    我获得了一些可能有所帮助的更多信息。

    Vin = 15V 常数

    VUSB 已断开;电池始终处于连接状态。  

    BQ 用于在 Linux 上运行的模块。 打开此模块后、BQ 会被复位、然后重新编程为以下值:

    VBATREG = 4.18V

    充电电流为700mA

    安全计时器6h

    故障仅在充电期间发生、尤其是当电池电压处于 VBATREG 范围内时。

    我认为 VBATREG 是充电结束电压。 这可能是不正确的、但如果不正确、我如何区分充电结束电压和触发 OVP 的过压?

    谢谢、此致、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    BQ2416X 系列输入的最大工作输入电压为10.5V。  之后、OVP 中会考虑输入、降压转换器会关断。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    非常感谢。 这似乎是导致问题的原因。
    您能否建议使用更高工作输入电压的 P2P 替代器件、如果不是、您会推荐哪种充电器、而不是 P2P。

    谢谢、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我们没有另一个双输入充电器。 对于15V 输入、我建议不使用经稳压的最小 SYS 的 BQ24133和经稳压的最小 SYS 电压的 BQ24195L。 如果您需要双输入、可以在前面添加 TPS2121。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的推荐!
    我们将尝试您建议的两个器件。 在这种情况下、我认为不需要双输入。

    谢谢、此致、
    Michael