This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:当我使用 TPS2549为2.1A 充电时

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800789/tps2549-when-i-charge-2-1a-using-tps2549

器件型号:TPS2549

与 数据表 P24相比、分频器似乎包含在 DCP 模式下。 在2.1A 负载调度中  、TPS2549是否可以 执行数据通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了确保我理解您的问题、您是否在询问 TPS2549是否可以在 DCP 模式下执行数据通信? 答案是否定的、您只能在 TPS2549处于 SDP 或 CDP 模式时进行数据通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我更改了考试的听声方式。

    在2.1A 的负载充电过程中、TPS2549能否执行数据通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、TPS2549不能支持2.1A 充电、同时还支持数据通信。 为了支持2.1A 的电流、TPS2549需要处于除法器3模式、这是一种不兼容的充电方案、可将 DM 和 DP 拉至2.7V。

    在 CDP 模式下、您可以在支持数据通信的同时实现最高电流能力为1.5A。 希望这能解答您的问题。