This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:限制太阳能电池板电压

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801201/bq24210-limit-solar-panel-voltage

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件:TLV1117

你(们)好

为了避免 OVP 保护、我需要将太阳能电池板输出电压限制在7V。 标称电压为6V、但在理想的太阳光线下、它可以达到更大的电压。  

我可以使用 LDO 来执行此任务吗? 最大电流为500mA。 您能否推荐最佳器件?

BR

Gilberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Gilberto
    大量 LDO 稳压器将在此应用中工作。 TLV1117是一种非常常见的器件、它具有多种封装选项、可满足您的需求。 这也是一种经济型解决方案、TLV1117CDCYR 在1k 时为0.19美元。