This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非隔离式交流/直流

Guru**** 2685825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801282/non-isolated-ac-to-dc

您好、先生、

您能否建议一种无变压器设计,而不是将桥式整流器用于我们的应用?

我们正在寻找+15V/1A 非隔离式交流/直流电源。 使用 Webench、我无法获得非隔离式设计(未使用变压器)。 您能为我们提供帮助吗? 我们的要求如下:

  • 输入- 85V 至265V AC
  • 交流输入频率- 50Hz
  • 输出(非隔离式)- 15V、0.8A 至1A  
  • 应用-计量

此外、我们还将 PMP10833 15V 输出电压、1A 输出电流、交流/直流降压转换器参考设计用于我们的应用。  

对于计量、我们将把输入交流的线路(相位)作为参考接地。 由于使用了桥式整流器、因此在这里似乎无法实现。 那么、请告诉我们如何将电源用于计量应用? 或者,我们是否可以使用简单的二极管+电容器代替桥式整流器进行交流/直流转换?  

急切地等待您的回复。

此致、
Kamesh Lakhwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

     您 的问题有几个意见和答案:

    1.您能否使用简单的二极管+电容进行交流/直流转换、而不是使用电桥?

    是的、正如您所认识到的、如果您将 GND 连接到线路、电桥将会短路。  但是、仅使用二极管和电容器存在一些问题。  最大的问题是、您需要非常大的电容值。  仅使用一个二极管、正弦波将仅进行半整流、因此您需要保持~20ms。  这意味着、15W 输出需要大约75uF 的电容器。  这大约是使用全波整流时所需的4倍。

    2.您要求的是无变压器、非隔离式、但您真正想要的是吗?

    虽然在没有变压器的情况下可以节省一些成本、但您必须增加如此大的大容量输入电容、从而抵消这些优势。 一个想法是使用变压器创建功能隔离型反激式。 如果次级侧与线路隔离、则可以将 GND 接回、而不会使二极管电桥短路。 这将使您能够将电容降低到大约20uF、这有助于减小尺寸和降低成本。  由于功率级别、我认为在本例中是合理的。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Robert