主题中讨论的其他器件: BQ25713
尊敬的先生
我之前就 BQ24133 IC 过账、并测试了 IC。
完成充电部分中的所有固定之后。
我们现在获得1A 充电电流的输出。
下面列出了我们仍面临的问题:
1) IC 的额定输出电流为2.5A、但即使我们将充电电流设置为1A、IC 也会发热。请解释原因和解决方案。
2)我使用 的是带 PCM 的4650 mAh 电池。 当电池进入完全放电模式、然后我们开始充电 IC 剂量不提供电源。我在外部提供大约15V 的激励电压、以将电池唤醒至正常模式。这是电池还是充电 IC 的问题。
3)在我们的系统中、我们使用 C 型充电器、并获取15V 3A 的输出。我们使用的负载是额定电流为3A 和12V 的敏感型。因此、由于电压增加、它会消耗更多电流。您能不能建议我这样做 可以降低将驱动负载的电压或降低流入负载的电流。
我随附原理图。