This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS25926:输入电流不等于输出电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS25925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801161/tina-spice-tps25926-current-in-does-not-equal-current-out

器件型号:TPS25926
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS25925

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、建模团队、

我的客户正在使用 TPS25925/6x 器件。  在 TINA 中、它们看到输入电流为0A、但 Iout 处于负载状态。  我有他们的 TINA 模型。  我应该与谁一起处理这个问题?

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    我将此查询引导至 PSpice 建模团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    PSpice 模型已更新以解决模型中的此问题、最新模型可在 Web 上找到。

    您可能具有较旧的 LIB 文件、这也是您在 TINA-TI 中遇到此错误的原因。 请发送客户正在使用的 LIB 文件。 我将检查并确认这一点。

    如果您需要最新的未加密模型、我们可以通过 TI 电子邮件进行通信。