This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775-Q1:Iout=10mA 时推荐使用电容器

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2775-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801325/lm2775-q1-capacitor-recommendation-when-iout-10ma

器件型号:LM2775-Q1

大家好、

当输出电流为10mAtyp 时、您能否推荐电荷泵电容? 当然、将使用低 ESR 和小温度降级的电容器以及小直流偏置降级的电容器。

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 数据表建议的1 μ F 飞跨电容器、支持高达200mA 的所有输出电流、因此它也适用于10mA。

    如果您希望降低输出纹波、可以使用较小的电容器。 请参阅应用报告《优化 REG710的输出电压纹波》(SLVA128)、了解如何计算下限。 (LM2775-Q1的开关频率和开关电阻与 REG710的开关频率和开关电阻不同。)