This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165的 LED 指示灯问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801355/tps61165-led-glint-problem-with-tps61165

器件型号:TPS61165

大家好、

客户在使用 TPS61165时遇到 LED 指示灯问题。

电源拓扑:SEPIC

输入:12V 输出:18V

LED:6S7P 背光白色 LED

问题:LED 指示灯亮起@ 17mA 或更低的电流。

5.直接使用直流电源并将电流调节至17mA 或更低,没有光亮现象,但18V (标称输入电压)输入电压降至16.36V,电流保持在27mA。  

您能帮您进行审核和反馈吗? 谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    根据您的描述、我有如下建议:
    1.您是否可以尝试将输入电压增加到18V 并再次测试? 是否存在相同的现象?
    2.您能比较一下这两种情况之间的波形差异吗? 您也可以找到一些东西

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    遗憾的是、我没有客户的电路板。 我将要求客户提供一个电路板来测试它。 谢谢!