This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:TPSM846C23的总精度是多少

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801134/tpsm846c23-what-is-total-accuracy-of-tpsm846c23

器件型号:TPSM846C23

我对-40C..125C 内部温度范围内的总精度感兴趣。

如果我正确遵循数据表,则设置点加 +-1%温度变化加上0.2% LOAD reg 加0.05线路 reg 的值将为+-1.5%,得出总计:+-2.75%。

则还应添加外部 Rset 电阻器的容差。

我对数据表的解释是否正确?

谢谢

Sebastain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    这看起来是正确的。 设定点电压容差仅考虑内部电压基准和内部调节电阻。 外部 Rset 电阻器具有其自身的容差、这将影响整体输出电压精度。 除了温度变化和负载调节之外、这将是器件的总预期精度的近似值。 在任何情况下、您可以从外部影响的唯一因素是 Rset 电阻器的容差。  

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    Sebastian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    我想指出、使用 PMBus 在0.35V 至1.65V 的范围内对输出电压进行编程时、设定点容差仅为+/- 1%。 在该范围内、未 填充 Rset。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一点很好,这是将容差降低0.5%到2.25%的方法。