This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:如何设置引脚1和19上的电阻器值?

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800950/tps61196-q1-how-to-set-the-value-of-resistors-on-pin-1-and-19

器件型号:TPS61196-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61196

你好

W 查找引脚1短接至 GND。

选择比我们 电路中所示的数据表 R149、R150和 R151中的电阻值更小的电阻器值时、是否会对 IC 引脚产生任何影响?

我们是否应该更改这些电阻器的较大值?

R157和 R158在我们的电路中的值与数据表中的电阻器相比也更少?   

我们为什么要将 R1的值设置为10kΩ?Ω

非常感谢!e2e.ti.com/.../TPS61196_2D00_Q1circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    对于原理图中的电阻器 R149、R150和 R151、我认为主要问题是输入 UVLO 迟滞非常低。 磁滞 通过 IHYS*(R149+R150)计算得出、在您的设计中达到117mV。 它非常低   、如果输入纹波很高、UVLO 可能会频繁地在高电平和低电平之间切换。 但我认为这不会导致引脚1短接至 GND。

    对于电阻器 R157和 R158、问题是如果器件未启用、则通过该路径的泄漏电流为高电平。 泄漏电流大约为12V/28.8k=0.42mA。

    此致、

    谢利·何