This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:温度升高的原因

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800903/uc2825-reason-for-temperature-increase

器件型号:UC2825

一位客户正在评估 UC2895、但 IC 温度上升约70℃(Ta:20℃⇒90℃)。

请告诉我以下两点:

①How μ A 来计算 IC 的功率耗散   

②Idea μ A、用于降低温度(= IC 的功率耗散)

Vin 或 Fsw 降低是否效果良好?

UC2895条件和信息如下:

・μ V 输入电压:24V、Fsw:100kHz、占空比:50%(推挽)

・FET:2SK3608-01S (已连接数据表)

e2e.ti.com/.../2SK3608_2D00_01S.PDF

・Ω 二极管:RF081M2STR (已连接数据表)

e2e.ti.com/.../RF081M2S.pdf

・变压器:定制

・未检测到任何保护功能

・高温仅 UC2825。

电路板、FET 和其他组件不是高温。

如果需要详细信息、请通过电子邮件通知我

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    IC 的总功耗为 PD=Vcc * IVCC。 尽管静态 Vcc 电流仅为1.1mA、但总电源电流更高、具体取决于输出电流。 总 Vcc 电流(IVCC)是静态电流和平均输出电流(Iout)的总和。 已知工作频率和 MOSFET 栅极电荷(Qg)、可以通过公式计算平均输出电流(Iout):Iout = Qg×Fsw。
    为了获得准确的功率耗散、您可以直接测量 Vcc 引脚的电压和流入 Vcc 引脚的电流、然后进行乘法。
    因此、根据 PD 等式、我们可以尝试降低工作频率 Fsw、选择具有较小 Qg 的 MOSFET、并降低 Vcc 电压、但必须处于建议范围内。

    此致、
    Teng