This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:短峰值的最小负电压额定值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801207/tps61021a-minimum-negative-voltage-rating-for-short-spike

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TLV62085

您好!

您是否具有针对短尖峰的最小负电压额定值?
SW 节点的短尖峰可能小于-0.3V。
我希望例如 TLV62085的以下信息。

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sawamoto:
    对于非常短的时间负尖峰、这是可以的。 但我们不会更新数据表。 您的电子邮件地址是什么、我们可以离线讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Helen、
    好的、我稍后会向您发送一封电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将关闭这个帖子!