This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:bq24600/bq2970:当电池深度放电时、充电不会开始

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801037/bq24600-bq24600-bq2970-charging-does-not-start-when-the-battery-is-deeply-discharged

器件型号:bq24600

e2e.ti.com/.../bq24600.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电池(左侧连接)深度放电、BQ29700通过 V102和 V103打开主电流路径、然后电池组连接(图中右侧)相应地为0V。 如果我们现在将电池组连接到 BQ24600以再次充电、则将无法识别电池组、充电过程将不再开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞巴斯蒂安

    离线讨论了相同的主题。