This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:在不使用 EV2400的情况下配置 BQ4050

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799318/bq4050-configure-bq4050-without-using-ev2400

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他部件:EV2400BQSTUDIO

是否可以在不使用 EV2400的情况下使用自定义 I2C/SMB 接口配置 BQ4050?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、不是。 您必须使用 bqstudio 进行配置、然后提取 srec 文件、以便使用 i2c/SMB 接口对多个单元进行编程。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。。。