This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3409HV:是否有与 LM3409类似的多通道 LED 驱动器 IC?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798568/webench-tools-lm3409hv-is-there-a-multi-channel-led-driver-ic-similar-to-lm3409

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409TPS92518

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 是否有与 LM3409类似的多通道 LED 驱动器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS92518是   一款与 LM3409类似的2通道降压 LED 控制器、但以下情况除外:

    TPS92518使用 N-MOSFET

    2. TPS92518需要 SPI 通信以实现关断时间和 LED 电流设置

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    但 TPS92518只有两个通道。

    我需要控制多个 RGB LED。

    是否有用于更多 FET 通道的 LED 驱动器 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于高电流直流/直流开关模式 LED 控制器、TPS92518是唯一的双通道选项。
    我们没有开发多通道 DC/DC LED 控制器。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您的回答对我非常有帮助。