This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:开关尖峰的最大电压

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799544/tps61021a-maximum-voltage-for-switching-spike

器件型号:TPS61021A

您好!

我们可以在数据表中找到 SW 的最大绝对电压为4.8V。
另一方面、大约6V 的开关尖峰如 "应用曲线"上的图12所示。
我们应该如何 处理这一差距? 是否有其他可接受的短尖峰额定值?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    对于短时间尖峰、例如 SW 电压尖峰、它可以高达7V。 因此6V 电压正常!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢快速回答!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气、祝您好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我还有其他有关尖峰的问题。
    为了改进它、我想我们可以在 SW 节点上添加缓冲器 R+C。
    您能告诉我 TPS61021A 的建议 R+C 组合值吗?

    提前感谢、
    S.Sawamoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sawamoto:
    实际上、您无需担心尖峰。 缓冲器上的损耗很大、您可以使用1 Ω/2.2nF 缓冲器进行首次尝试。