请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2825 尊敬的先生:
UC2825被用作电路板中100kHz 正向转换器的 PWM 控制器、而另外一个驱动器 IC 被用来驱动 MOSFET、(PWM 信号只取自 UC2825)。 一旦电路板达到65度、转换器将进入关断模式、即使没有故障条件、我也已禁用电路板上的所有保护电路。 PWM 控制器进入关断模式的原因可能是什么。我尝试也从外部电源(12V)提供偏置电源。 转换器仍然会进入 CC 模式(即尝试消耗大电流、因为我一直限制外部电源、因此转换器仅进入 cc)。
反馈仅处于电压模式。 仅当转换器 PCB 温度达到大约55°且 PWM IC 温度达到65°(大约)时、才会发生关断。
如何在满负载/ PCB 温度超过50度时停止此关断问题、然后在1小时内 IC 将进入关断状态?
PWM 控制器关断的所有原因是什么。
此致、
Nesh