This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:有关数据表中 FCC 曲线的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801008/bq27z561-question-about-the-fcc-curve-in-the-datasheet

器件型号:BQ27Z561

大家好、

我的客户正在评估 BQ27Z561。 他们对我们数据表中曲线下方的情况有疑问。

如何理解下图中的第三条曲线"true_FCC"? 根据我的理解、容量应随着电流输出逐渐下降。 但是、为什么它是下图中的一个步进波形、有时会升压、有时会降压?

顺便说一下、客户也有以下问题:

电量监测计如何确定是否连接了有效的电池?

2.电量监测 计能否知道电池充电和放电了多少个周期? 如果可以、它使用哪个参数来计算周期?  

谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    真正的 FCC 取决于电流。 高电流将比低电流提供更少的 FCC。 这是电池的固有特性。 此外、监测计会运行 rem 电容仿真、因此根据用于运行仿真的电流和 RA 表、器件将根据该仿真估算 FCC 的值。 因此、预计 FCC 会出现轻微变化。

    这是电池组侧电量监测计、没有系统存在引脚。 监测计未检测到电池插入情况。
    请参阅 TRM 中的周期计数和 cc 阈值参数。

    谢谢
    Onyx