This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:Simplis 模型

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799559/tps61175-simplis-model

器件型号:TPS61175

尊敬的团队:

网站上的 TPS61175PWPR IC 模型只能在 SiMetrix 上打开。

您能否帮助获取与 Simplis 完全兼容的仿真模型?

如果是、请给我发送邮件(a0235746@ti.com)

BR

Kevin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuan:
    您可以使用 TINA 吗? 对 Tina 来说还可以
    我将与我的团队核实是否有与 Simplis 兼容的版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    TPS61175PWPR IC 模型可用于 SPICE 或 SiMetrix。 不确定它是否与 simplis。will 兼容
    来看看吧!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:
    在 Simplis 仿真中使用 TPS61175 PSpice 模式的兼容性时、我遇到同样的问题
    请为我们提供合适的文件吗?









    此致
    王切·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    请发布您的电子邮件地址。 我可以给你发一封电子邮件。 因为某些模型需要 NDA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:
    a0235746@ti.com
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦,您好:
    这是我的电子邮件地址:WANGCHE.LIN@deltaww.com
    感谢您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我现在给您写一封电子邮件!