This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:在放电周期期间面临 RC 和 SOC 问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801059/bq34110-facing-problem-in-rc-and-soc-during-discharge-cycle

器件型号:BQ34110

您好!

在 BQ34110中、负载放电模式下会遇到问题。 我们遵循的测试程序如下、

  以恒定充电电流为电池充电。 剩余电量(RC)从0增加到6000mAH、充电状态(SOC)从0增加到100。 当 RC 等于 FCC 时、FC 位被置位。 对我们来说似乎还不错。

但我们面临的主要问题是放电模式。  

我将停止充电、并且没有负载 RC 和 SOC 会提供正确的值。 但是、一旦我打开负载(恒定放电电流3.5A) FD 位、RC 将大幅下降至低于200mAH、SOC 下降至3%、然后下降至0%。 因此、放电会在某个地方发生错误。

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    请确保为器件配置的电压为单节电池电压。

    如果问题仍然存在、请附上事件日志和 gg.csv 文件。

    此致、
    Bryan Kahler