This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS23880:是否有任何有关 TPS23880-EVM PCB 清理的文档?

Guru**** 2511725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800471/ccs-tps23880-is-any-docs-about-tps23880-evm-pcb-clearing-to-offer

器件型号:TPS23880

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想问的是有关 TPS23880-EVM PCB 清理的任何文档、我在 TI 网站上只找到了光绘文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6001732:

     您是否需要 PCB 设计文件? 请参阅随附的。  

    此致、

    Pennye2e.ti.com/.../TPS23880DaughterDesign.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:
    感谢您的回复!
    我的意思是 EVM PCB 制造规范!
    此外、您能否提供主板的 PCB 设计文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户6001732:

    我不确定 您要求的 PCB 制造规格。 您是否在寻找诸如电路板厚度、铜 oz 之类的东西? PCB 文件中提供了这些信息。

    请参阅随附的母板设计文件。  

    e2e.ti.com/.../TPS23880MotherDesign.zip

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:
    是的、这就是我需要的
    谢谢!