This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:充电问题

Guru**** 2393255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800777/bq24640-charging-problem

器件型号:bq24640
当超级电容器充电不是间歇性的、并且即使无法充电、STAT 打开/ PG 打开。
图11. 数据表的典型应用原理图

基准电路中的变化

输入电压(适配器):19V -> 12V

输出电压(超级电容器):8.1V->10.5V (R1:105k->175K、R2:300K->470K)
1.我想知道输入电压是否比充电电压过低、这是导致问题的原因。
   输出电压与我设计的输入电压之间是否存在问题?
2.为什么不间歇性充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnold、
    根据设置输出电压调节的公式、当 r1=175k、r2=470k 时、充电调节电压将设置为7.74V。 如果您需要10.5V 充电调节电压、只需更改 R2 = 420k、R1 = 105k 即可。 我不确定间歇性充电意味着什么? bq24640将根据图8所示的充电曲线进行充电。 规格。 当查看输入电压是否足够高时、您需要关注数据表中提到的睡眠参数、该参数描述了当输入电压相对于输出电压不够高时、充电器将进入低静态电流模式的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar

    间歇性充电意味着有时不充电。

    电压设置电阻 I Mistook。
    我们是一家制造和销售医疗设备的公司。
    到目前为止、BQ24640已售出2000台。
    我们最近生产的产品出现问题。
    1.您能告诉我多少输入电压足以使用10.5V 的输出电压吗?
    2.状态指示器(STAT)在不处于睡眠状态时是否可以处于睡眠模式?