请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF3330 尊敬的先生/女士:
我们需要您对我们其中一款产品中使用的组件 REF3330DBZ 提供帮助。
在下图中、您可以看到、由于逆变器之前的5V 上拉电阻器、电流尝试通过正向偏置二极管流向3V 基准电压(REF3330DBZ)。 这与3V 基准电压相反、该基准电压本身试图驱动电流。 这就是我们看到整个电路平均电流消耗增加~13mA 的原因。
此逆变器是由我们的 PCB 汇编器错误组装的。 最初、我们指定了一个没有这些二极管的逆变器。 但是、由于这个错误、市场上有一些器件具有这个错误的逆变器。 我们现在正在尝试评估可能由于这个错误的零部件装配而导致的风险。
我向您提出的问题是:
1) 1) 3V 输出上的反向电流是否会缩短电压基准 IC 的使用寿命? 如果是、有多少估算值?
2) 2)我们是否可以预期组件故障或性能会随时间的推移而降低?
还随附了电压基准 IC 的原理图快照。
此致、
Sayan Chakraborty