This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3330:使用反相缓冲器

Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800961/ref3330-working-with-inverting-buffer

器件型号:REF3330

尊敬的先生/女士:

我们需要您对我们其中一款产品中使用的组件 REF3330DBZ 提供帮助。

在下图中、您可以看到、由于逆变器之前的5V 上拉电阻器、电流尝试通过正向偏置二极管流向3V 基准电压(REF3330DBZ)。 这与3V 基准电压相反、该基准电压本身试图驱动电流。 这就是我们看到整个电路平均电流消耗增加~13mA 的原因。

此逆变器是由我们的 PCB 汇编器错误组装的。 最初、我们指定了一个没有这些二极管的逆变器。 但是、由于这个错误、市场上有一些器件具有这个错误的逆变器。 我们现在正在尝试评估可能由于这个错误的零部件装配而导致的风险。

我向您提出的问题是:

           1) 1) 3V 输出上的反向电流是否会缩短电压基准 IC 的使用寿命? 如果是、有多少估算值?

  2) 2)我们是否可以预期组件故障或性能会随时间的推移而降低?

还随附了电压基准 IC 的原理图快照。

此致、

Sayan Chakraborty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sayan、

    我可以帮助您解决这个问题。 REF3330可以拉电流和灌电流来调节输出。 只要器件在建议的工作条件下运行、REF3330就会按预期工作。
    在这种情况下、ROC 表示最大灌电流为30mA、因此13mA 仍在规格范围内。
    由于压降电压很小且电流很低、两个器件的 Tj 将非常相似、因此很难估算。 我也不能估计多少,因为这是一个系统和环境依赖性。

    www.ti.com/.../reliability-testing.html.html

    只要器件在 ROC 内运行、我就不会看到问题。 我仍然希望器件是拉电流而不是灌电流、但我不认为这是延长使用寿命或降低性能的问题、因为它在 ROC 内。


    -Marcoo