This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:询问 LM5023是否可以通过 CoC V5 2级测试

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC28742, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801124/lm5023-inquire-lm5023-could-pass-coc-v5-tier-2-or-not

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: UCC28742UCC28740

您好、先生、

我是否可以从您那里了解到 LM5023是否能够通过具有 UCC28056A 的 CoC V5 2级标准?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    115Vac 和230Vac 时的待机功耗(无负载输入功率)要求是多少? 或者您的电源额定功率是多少?

    LM5023的开发时间远远早于 CoC V5第2级、并且很难满足待机功耗要求。 我们建议使用 UCC28740或 UCC28742、它们可以满足 CoC V5 2级的要求。