This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389x 问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801005/question-of-tps389x

我们有关于 TPS389x 的问题。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3896.pdf

关于数据表第6页中的 V (POR)、

(1)µs 处于活动状态的最低电源电压(VCC)(SENSE_OUT 为低电平、SENSE_OUT 为高电平);tr (VCC)> 15 μ V/V 低于 V (POR)时、无法确定输出。

我们对上述问题有疑问。

当上述情况出现时、输出电压可等于 VCC。

例如、当 VCC 为0.7V 时、Vout 为0.7V。

这种理解是否正确?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    低于 VPOR 时、输出未定义。 该值可以是任何值、假设这些值在某个点可能相等、您是正确的。 话虽如此、我们无法保证该区域中的任何规格。

    谢谢、
    Abhinav。