This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5176, PMP21278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800744/lm25118-lm25118

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5176PMP21278

我正在开始基于 LM25118的设计、并有以下问题

1 >我有空间限制、希望在输入和输出中使用陶瓷电容器  

2 >它是 10V 至27V 的处理器可编程输出

3 >输入电压为18V 至33V

4 >高达9安培的高输出电流

如果这是使用任何其他建议的正确部件、我们将不胜感激  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    该部分的专家将在周末回答您的问题。 据我所知、LM5176具有大输出功率、因此更适合您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehdi、

    正如 Helen 提到的、LM5176将是更适合此应用的解决方案。 请查看快速入门计算器、以帮助您进行设计。
    www.ti.com/.../snvc208
    PMP21278可能是您的设计的良好起点。
    www.ti.com/.../PMP21278

    谢谢、

    Garrett