This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:DEN 引脚电阻选择

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797895/tps2372-den-pin-resistor-selection

器件型号:TPS2372

您好、Tom、

数据表显示、在 DEN 至 VDD 之间连接一个24.9K 欧姆的电阻器。

但我们之前问过您、我建议您可以 在 DEN 至 VDD 之间连接一个27.4k 欧姆的电阻器。

请您解释一下我们应该修改它的原因吗?
由于 sifod 测试显示 Rdet、Rdet_final、Rdet_at_Vmin 和 Rdet_at_Vmax 失败。

我认为这是因为这种修改会导致测试失败。

 

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/773670

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Cage、

    应根据您使用的电桥调整 DET 电阻器。 如果您的设计使用混合 FET/二极管电桥、那么我建议使用27.4k 检测电阻器;否则、对于全 FET 电桥或全二极管电桥、可以使用24.9k Ω 电阻器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    您能否帮助解释为什么使用混合 FET/二极管电桥、然后建议使用27.4k 检测电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Cage、
    FET 的逻辑电路也会拉取一些电流。 但是、这是我们在温度范围内确定的可预测电流。 因此、我们现在可以调整检测电阻器、以便在具有混合桥(更高效率)应用的同时、仍在整个温度范围内通过检测。