This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:80V DC 至160V DC 升压稳压器-稳压器

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, PMP10523, UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798876/lm5020-80v-dc-to-160v-dc-boost-regulator---reg

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件: PMP10523UCC28780

尊敬的所有人:

我们建议使用 LM5020 IC 将80V DC 转换为160V DC。

输出电流约为9安。

将 PMP10523的基准电路作为基准、以确定是否可以增加 MOSFET、

电感器和二极管的额定值约为10安培 、并且使用相同的电流。 还有其他限制因素需要考虑吗?   

链接: http://www.ti.com/lit/df/tidrr99/tidrr99.pdf

提前感谢。

此致、

B.萨拉瓦纳·维克拉姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saravana、

    感谢您提出问题。

    我不建议尝试修改 PMP10523以实现此设计。 主要原因是功率级别非常大(~1.44kW)、更适合多相设计或有源钳位正激式等隔离式解决方案。

    需要这么大功率的应用是什么? 这些信息可能有助于您指明正确的方向。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的宝贵答复。

    我们的终端应用是需要9安输出电流的高功率工业充电器。

    请向我们提出合适的解决方案。

    此致、

    B.萨拉瓦纳·维克拉姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Savanna、

    您的设计是否需要隔离? 我需要知道这一点才能提出一个合理的想法。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    我们需要隔离。 请为我们提供解决方案建议。 提前感谢。

    此致、

    B.萨拉瓦纳·维克拉姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    请向我们提出适当的解决办法。 电路板中的其他电路和负载开关的大小应基于此进行调整。

    请做不必要的事。

    此致、

    B.萨拉瓦纳·维克拉姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saravana、

    UCC28780可能非常适合。 请在标题中使用此器件创建一个帖子、负责的工程师将与您联系。

    谢谢、

    Garrett