请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5020 主题中讨论的其他器件: PMP10523、 UCC28780
尊敬的所有人:
我们建议使用 LM5020 IC 将80V DC 转换为160V DC。
输出电流约为9安。
将 PMP10523的基准电路作为基准、以确定是否可以增加 MOSFET、
电感器和二极管的额定值约为10安培 、并且使用相同的电流。 还有其他限制因素需要考虑吗?
链接: http://www.ti.com/lit/df/tidrr99/tidrr99.pdf
提前感谢。
此致、
B.萨拉瓦纳·维克拉姆。