This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:补偿

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798772/lm3481-compensation

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好:

我设计的产品使用 LM3481、COMP 引脚作为补偿引脚、RC= 22.6k、这不是正常电阻。  电阻值是如何设置的?是否有公式?谢谢。

BR

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    感谢您提出问题。 总之、您是否询问如何计算控制环路补偿值?
    如果是、请提供应用规格(VIN 范围、VOUT、IOUT、FSW)和原理图。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

     以下是应用的规格和原理图:

    输入电压:12V、输出电压:24V、输出电流:2A、Fsw:100kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    您是否具有更高分辨率的原理图图像? 我无法读取器件值或电感器器件型号。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    补偿电阻器值可使用以下公式计算得出。 这与 LM5155应用手册中为设计升压控制器所做的计算类似

    Fcross 是所需的穿越频率值、通常小于右半平面零点频率的五分之一。 RCOMP 的值可以转换为标准值、而不会对电路产生太大影响。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett