This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:可调输出电压计算

Guru**** 2522500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801019/tps717-adjustable-output-voltage-calculation

器件型号:TPS717

大家好,这不是第8.2.1.2节的正确内容:  分母将是负分母?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以正确地看到、公式3有一个拼写错误、应为 R1 = R2 x ((Vout / VFB)- 1)。 已注意到这一点、并将在下一个数据表修订版中进行更新。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我忘记了表3中的电阻值在较低电压输出上没有意义、对于较高电压输出而言似乎是可以的? Vref 是否会针对较低的电压设置进行更改? Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请记住、R2必须在~160k 至~320K 的范围内。 您将注意、表3的 R2选择在此范围的较高端。  这将减少流经电阻分压器的电流、因此可实现更高的效率。

    如果您采用表3中推荐的电阻并使用它们来计算 Vout、您会发现它们都产生了规定的输出电压。

    Vout = Vref x (1+(R1/R2))

    非常尊重、

    Ryan