This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3705:使用外部开关来控制看门狗功能

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800841/tps3705-use-an-external-switch-to-control-watchdog-function

器件型号:TPS3705

大家好、

从 TPS3705数据表中可以看出:将 WDI 保持断开会禁用看门狗。 能否使用 SPDT 开关控制看门狗功能?  

如果我想禁用看门狗、我会控制 SPDT 并使其保持浮动。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    这应该可以正常工作、SPDT 配置具有一个选项、使该引脚悬空并连接一个、这应该使您能够控制看门狗装置的设计方式。

    谢谢、
    Abhinav。