This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:D+/-端口电压

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511, TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800412/tps2511-d---port-voltage

器件型号:TPS2511
主题中讨论的其他器件: TPS2546

您好、E2E、

在运行期间、当未连接 USB 连接器时、D+/-端口的电压是多少?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    如果没有器件连接到 USB 端口、则 DP/DM 线路上不会出现电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    >>则 DP/DM 线路上不会出现电压。
    它是浮动的吗? 还是0电压?

    Currentry、当没有器件连接到 USB 端口时、D+/-端口具有内部 Vref 电压。
    D+:2.7V
    D-:2.0V
    它是默认状态吗?

    我认为它们的电压不会影响 TPS2511的正常运行。

    Regars、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    拓扑、因为我的初始评论是错误的。 我认为您使用的是 TPS2546 (我支持的另一个 USB 充电器系列器件)、而不是 TPS2511的专用充电器控制器。 如果 TPS2511处于 DCP_AUTO 模式、您所看到的内容对于 TPS2546来说是正确的。

    TPS2511集成了此 DCP_AUTO 功能、允许它为符合 BC1.2标准的器件以及不符合标准的器件充电。 该序列在7中进行了概述。 4.2、但 TPS2511首先通告了分压器2的不合规充电方案、该方案在 DP 引脚上施加2.7V 电压、在 DM 引脚上施加2V 电压。

    希望这能解答您的问题、对于任何混淆、我深表歉意。