This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:固定5V 输出器件状态

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800859/tps7a25-fixed-5v-output-devices-status

器件型号:TPS7A25

尊敬的 TI:

我想知道 、对于 TPS7A25、数据表中提到了固定类型的电压输出、到目前为止、只能订购可调类型。  是否提供5V 固定输出电压器件?

TI 订购链接: http://www.ti.com/product/TPS7A25/samplebuy 

对此,

ZY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZY、

    感谢您关注 TPS7A25 LDO。 我们目前正在开发5.0固定输出版本的 TPS7A25器件、但目前尚未提供样片。

    虽然我们无法讨论有关此项目时间表的具体细节、但计划在今年晚些时候发布5.0V 固定电压、第三季度 TI.com 上提供了样片。