This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:推荐具有良好轻负载效率的升压转换器

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800970/tps61099-recommend-boost-converter-with-good-light-load-efficiency

器件型号:TPS61099

团队、

我们是否有可在30~60mA 输出下实现>95%的升压转换器? 输入为 VBAT、输出为4.6~5V。  哪个器件具有最佳的轻负载效率?

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 NIC:
    VIN/VBAT 的范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VBAT 大约为3~4.35V、输出为4.6~5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 NIC:
    我们在实验室中进行了测试。 效率约为93%@Vin=3V、95%@Vin=4.2V。 室温、典型值、IO=60mA。
    如果您需要更多数据、可以通过电子邮件联系我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Minqiu!