请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
我们打算使用 BQ77915实现电池平衡和电池监控。
有关 IC 的问题如下:
1. VDIG 稳压器的输出是 连续的还是脉冲的?
2、PACK-如何达到低于 VSS 的电压? 在数据表的第10.1.1.1节中、据说当 CHG FET 的栅极接地时、PACK-将开始降至接地以下。 请详述一下。
在功能方框图中、VDIG 稳压器的输出和 VTB 之间切换的功能是什么?
我们使用4节电池配置、每节电池的电压为4.2V。 当电池组电压达到约14.5V、同时以约500mA 的电流充电时、CHG FET 驱动器开始切换、如果我们将充电电流降低至约80-100mA、切换停止。 这背后的原因可能是什么?
谢谢你
相关信息
Yashaswini k