This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:内部稳压器和 CHG FET 运行。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800081/bq77915-internal-regulator-and-chg-fet-operation

器件型号:BQ77915

您好!

我们打算使用 BQ77915实现电池平衡和电池监控。

有关 IC 的问题如下:

1. VDIG 稳压器的输出是 连续的还是脉冲的?

2、PACK-如何达到低于 VSS 的电压? 在数据表的第10.1.1.1节中、据说当 CHG FET 的栅极接地时、PACK-将开始降至接地以下。 请详述一下。

在功能方框图中、VDIG 稳压器的输出和 VTB 之间切换的功能是什么?

我们使用4节电池配置、每节电池的电压为4.2V。 当电池组电压达到约14.5V、同时以约500mA 的电流充电时、CHG FET 驱动器开始切换、如果我们将充电电流降低至约80-100mA、切换停止。 这背后的原因可能是什么?

谢谢你

相关信息

Yashaswini k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yashaswini、
    1.当设备未休眠时,VDIG (AVDD)是连续的。
    例如、bq7791500的 OTC 为45C、OTD 为65C。 UV 为2.9V。 如果5节电池放电至15V、温度上升至50C、则它将处于 OTC 状态。 当被放置在一个20.5V 充电器中时、PACK-将比电池低5.5V -和 VSS (PACK-= 15 - 20.5 =-5.5)。 电池冷却后、OTC 将清除、充电 FET 将打开电池的钳位组。 更像描述的那样、如果电池在充电时加热至高于 OTC 跳闸、CHG 将变为低电平、关闭充电 FET 并使 PACK-低于 VSS。
    3.通过脉冲进行温度测量,以减少电池对热敏电阻进行偏置的电流。 此开关仅用于测量温度。 数据表未介绍时序、但您可以使用示波器进行观察。
    FET 切换的一种常见情况是体二极管保护、但在这种情况下、行为是充电条件下极性错误和 FET 错误。
    可能是 OTC、但迟滞应为10摄氏度、热敏电阻不太可能快速冷却。 在低电流下、产生的热量会更少。
    另一种可能是器件感测到的 OV 条件。 在14.5V 电压下、4节匹配良好的电池应远离 OV 限制、但检查电池之间连接是否存在意外电阻、这可能会增加 IC 观察到的视在电池电压。 当 FET 关断时、电流停止、电阻产生的电压贡献立即消失、因此故障恢复、FET 再次导通。 在较低的电流下、电阻不会产生那么大的电压。 充电期间检查电路板上的电池电压。

    如果这不起作用、请在可能的情况下回复并提供有关行为和波形的更多说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    在第9.3.1节中(页码 15)、据说比较器1会检查 OTC、OTD、UTC、UTD。 在9.2部分的功能方框图中、TS 引脚连接到比较器2。 比较器1将如何检查 OTC、OTD、UTC、UTD?

    此致、
    Yashaswini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yashaswini、
    第9.3.1节中的这句话不正确、OTC、OTD、UTC 和 UTD 由比较器2进行检查、如方框图所示。 我已输入一个请求、以在将来的修订中修改说明。 感谢您将此事提请我们注意。