This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:TLV62585在输出为4V 时减少 PSM 模式的纹波

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799115/tlv62585-tlv62585-reduce-the-ripple-for-psm-mode-when-output-is-4v

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件:TLV62565

大家好、  

我的客户正在使用 TLV62565进行设计、输入为4.5-5V、输出为4V。

在使用轻负载对 TLV62565 EVM 进行测试时、发现纹波很大。  

根据数据表、建议使用前馈电容器来减少纹波。  

对于1.8V 输出、建议使用22uF 电容器。  

那么、我的问题是、对于我的客户设计、输出为4V、我应该选择一个更大值的电容器还是一个小电容器作为前馈电容器? 现在我们在 EVM 上进行测试、L = 1uH、C2 = 22uF、R1 = 200K、R2从100K 更改为39K、以获得4V 输出。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    您能否澄清您使用的是 TLV62585或 TLV62565器件?
    请分享纹波电压波形以更好地了解该问题。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    在等待您的回复时、我暂时关闭了这一趋势。
    您可以通过提供上述请求的数据随时重新打开它。


    此致、
    Excel