This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895输出中的振铃问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800708/ucc3895-ringing-issues-in-the-output-of-ucc3895

器件型号:UCC3895

大家好、

我们处于10kw 相移全桥转换器的开发阶段。 我们使用 UCC3895生成相移 PWM 信号、并使用 SID1182K 驱动器驱动 SIC MOSFET。 开关频率为100kHz。 我们独立测试了控制卡、 并获得了非常好的 PWM 信号。 我们的驱动器卡也经过了独立测试、并且工作正常。然后、我们集成了控制卡、驱动器卡和电源板。 我们没有观察到来自 UCC3895的 PWM 信号中出现任何振铃。 然后、我们开始使用这些 PWM 信号单独测试全桥。 我们在控制卡中进行了一些更改、以获得最大相移 PWM 信号。 然后、我们逐渐增加到全桥的电压输入。 一旦输入电压超过10伏、我们就会观察到来自 UCC 3895的 PWM 信号中出现巨大的振铃。 此驱动器 IC 是否与 UCC 3895不兼容???。 UCC 输出为12V PWM 信号。 但驱动器 IC 仅接受低于5V 的电压。 为此、我们使用了一个简单的电阻分压器将12V 电压降至5V 以下。 这是导致振铃的原因吗????。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saneesh、

    您能否分享描述您所看到问题的原理图和波形。

    SID1182K 驱动器具有逻辑电平输入、最大可能为5V、而来自 UCC3895的信号可能为 Vcc 10V? 因此、在将 UCC 的 PWM 信号应用到 SID 器件输入之前、您可能需要对 UCC 的 PWM 信号进行分频。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SANEESH、

    它不能使用简单的电阻分压器将12V 降至5V 以下。
    因为较大的栅极电阻器将导致极小的驱动器电流和驱动器能力。

    此致、
    Teng