This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61122:连接 SWP 时短路

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799676/tps61122-short-circuit-when-connecting-swp

器件型号:TPS61122

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 TPS61122PW 进行原型设计、但一旦我将 SWP 连接到电感器、我就会出现短路。

原理图非常简单、我想:

在未连接 SWP 且 VIN = VBAT = LBI = SKIPEN = EN = LDOEN = 3.3V 的情况下、我看到平均电流介于1.3mA 和2.5mA 之间

请帮帮我。 我想我的连接错误、但我看不到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    tps61122专家已不在办公室。 答复可能会延迟。 请耐心等待。
    感谢您的理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    请详细说明一下哪一点短路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    嗯、我想这是一个 SWN (不是 SWP、这是一个错误)。

    我可以连接所有设备、但一旦连接 SWN、我就会看到电流过大、IC 变得很热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Helen、似乎是一个制造问题... 现在尝试使用不同的 PCB、它工作正常。 奇怪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新! 认为这是焊接问题:)
    祝你好运!