This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28633:UCC28633

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800118/ucc28633-ucc28633

器件型号:UCC28633

我是 Keshib、我根据网络设计工具使用 ucc28633开发 SMPS、也是变压器。 也请遵循所有建议。 输入是通用的、输出是24V/5a。 我遇到了启动问题。   e2e.ti.com/.../UCC28633_5F00_120X75.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keshib、您好!

    感谢您关注 UCC28633反激式控制器。

    在您的原理图上、我看到初级钳位二极管 D2向后连接。
    D2的阳极应连接到“DC-HV+”。 如现在所示、D2和 D6都将 R1放置在初级绕组上、初级绕组充当另一个负载、并可能会阻止足够的能量来维持 VDD 电容 C5上的电压。

    用于辅助绕组(D8)的二极管显示为 FR107、其反向恢复时间(TRR)额定值为500ns。 这是一个过时的器件、而 D8实际上应该是一个超快器件、例如 Diodes、Inc.(或其轴向等效器件)的 ES1D。 同样、初级钳位阻断二极管 D6是 FR257、对于高频运行而言、该二极管的速度太慢。 请选择 TRR 额定值小于50ns 或更好的二极管。
    同样、输出二极管 D5的 TRR 额定值也应小于50ns。

    最后、R1 = 1K 的值似乎太高、即使 D2已正确连接。 假设一次侧峰值电流(IPP)可能为1A、则泄漏电感将强制1A 至 R1、并在每个周期的 Q1漏极上生成1000V 尖峰。 即使 IPP 仅为0.5A、也会出现500V 的尖峰、不计算 D2的 TVS 电压。 我建议在调试期间短接 R1 (零欧姆)。 您可以安装一个低值(10、20等)。 欧姆)、仅在必要时有助于减少振铃以降低 EMI。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修正上述建议后,无改动。 同样的启动问题仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keshib、您好!

    显然、问题不仅仅是我提到的二极管问题。

    请参阅此调试指南、以帮助您进一步了解调试过程:

    e2e.ti.com/.../Troubleshooting-TI-PSR-Controllers-slua783.pdf

    也许这个过程中的某些东西会揭示这个问题。

    此致、

    Ulrich