This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:Fusion Digital Power Designer 中的电容器设置

Guru**** 2385570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800729/ucd9248-capacitor-setting-in-fusion-digital-power-designer

器件型号:UCD9248

在 Fusion Digital Power Designer 的"Design"选项卡中、应设置每个电容器的值。 例如、如果电源轨包含10个电容器、则电压反馈的位置在第一个电容器和第二个电容器之间、我是否应该忽略其他9个电容器并仅输入第一个电容器的值?  

如果在我的设计中、电源轨的输出被 π 型滤波器滤除、我是否应该输入 电感值? 如果是、如何输入电感值?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1、应输入全部10个输出电容。
    2.现在无法在 Fusion 中输入设计中的附加 π 型滤波器。

    谢谢